This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:滤波器极点频率和电压调节

Guru**** 2795305 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1062711/tms320f28027-filter-pole-frequency-and-voltage-scaling

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE

您好!

我们将自己的硬件与 TMS320F28027和 Motorware 搭配使用以进行电机控制。

我们有以下问题:

在我们的硬件中 、电阻器的容差为1%、而电容器的容差为10%。  USER_VOLTGE_FILTER_POLE_Hz 应具有多高的精度才能匹配实际硬件、从而使其能够在高功率/噪声电平(高达800V)下工作?

 USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTGE_V 设置的敏感性如何? 三相的实际硬件(电压反馈)是否需要非常接近且具有严格容差?

谢谢、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 您希望 InstaSPIN-FOC 具有良好的性能、那么电阻器1%和电容器5%的容差对于电压感应而言要好得多。

    2.如上所述、建议使用容差为1%的分压和采样电阻器。 是的、对于三相电压和电流、最好具有非常接近的采样分辨率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

    感谢你的答复。

    关于#2、我们注意 到、在更高的电压(高达800V)下、我们需要使用0.1%容差电阻器、并使三相容差彼此非常接近。 否则、在电机达到其目标速度之前、直流链路高于700V 时会出现"断续"(可能是伺服问题)。 接下来我们将尝试使用5%的电容器。

    这是否是与噪声相关的问题?

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1%容差的电阻器应足以进行电压感应。 如果成本不是产品的问题、您可以尝试0.5%。  您可以更改电压采样电阻器和滤波电容器、以启用  USER_VOLTGE_FILTER_POLE_Hz 介于300~600Hz 之间。 对 高速电机使用较高的 USER_VOLTGE_FILTER_POLE_Hz。 此外、请将 RC 滤波器放置在靠近 ADC 输入通道的位置以实现高频噪声、并尝试优化 PCB 布局以提高所有感应信号的质量、这不仅是电压感应。