This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28032:用于 B 类和串行生产的 Memcopy 函数

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1063017/tms320f28032-memcopy-function-for-classb-and-serial-production

器件型号:TMS320F28032
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

controlSUITE 中 HVPM_Sensorless 项目中的 Memcopy 函数是否会在 B 类和 系列生产方面产生任何问题?

Memcopy (&RamfuncsLoadStart、&RamfuncsLoadEnd、&RamfuncsRunStart);

将电机控制中断功能复制到 RAM 是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道有什么问题、但总的来说、controlSUITE 中的项目是参考代码、不符合任何标准。 如果您想在项目中使用它们、您仍应自行审核、并按照您所遵循的标准进行任何其他分析或测试。

    将 ISR 从闪存复制到 RAM 是一种非常正常的做法。 不过、如果您担心它、可以在代码中添加一个测试、以便在复制后运行、以确保测试成功(例如、将其逐字与版本或闪存进行比较或计算其 CRC)。

    惠特尼