This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2806:F2806不能使用 xds110调试探针闪存

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1062182/tms320f2806-f2806-can-not-flash-using-xds110-debug-probe

器件型号:TMS320F2806
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

尊敬的团队的 Sirs:

我正在使用基于 F2806的电路板、多年前我曾使用过此芯片、我成功进行了闪存编程、使用 XDS100v2、CCStudio v6.2和 Windows 10操作系统、完全不会出现任何偏置和闪存软件问题。

现在、我切换到 Windows 11、CCStudio v 11和 xds110调试探针、我无法 再刷写我的芯片。 我遇到以下错误:

C28xx: Starting device unlocking...
C28xx: Device unlocked. To clear the programmed password, please erase Sector A of Flash memory.
C28xx: Erasing Flash memory...
C28xx: Error occurred during flash operation: Unable to read algorithm file "C:\ti\ccs1100\ccs\ccs_base\DebugServer\bin\..\..\c2000\flashAlgorithms\FlashAPIInterface2806V3_02.out"
C28xx: Flash Programmer: Error erasing flash memory.

我该怎么做???、

我无法切换回 wondows 10、并且我没有更多的 xds100v2调试探针。

谢谢你

Emanuele Peruzzi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emanuele、

    感谢您联系 E2E。  C2000器件的 API 文件位于路径 C:\ti\ccs1100\ccs\ccs_base\c2000\flashAlgorithms\中、该路径与上面窗口中显示的路径不匹配。

    当目标配置处于活动状态时、能否打开闪存工具并查看是否有设置提供 API 文件的路径并将其更改为上述内容? 我将在我的侧面进一步并联、看看我是否可以为您提供更明确的方向。  

    我不确定这是否与 CCSv11安装相关、也会跟进。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我看不到为闪存算法设置正确路径的方法、 我想知道我是否可以这么做以及如何操作。

    我 不知道如何解决这个问题、可能我必须降级到较低的 CCS 版本?

    我看到我的错误路径为"DebugServer\bin\..\..." 在对正确路径上瘾的情况下,我可以想象到.\.\的意图是返回目录中的两个级别,并匹配正确的路径,但出于某种原因,这不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emanuele、

    在我更深入地研究这一问题后、我意识到了这一路径的相同之处。  为了安全起见、您是否可以确认 API 已安装在您机器上的该路径中?  希望确保我们不会忽略任何东西。  

    您能评论一下您在 F2806中使用的 CCS 的最后一个版本吗?

    最棒的

    Matthew