This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:VDDIO 断电期间的 XRSn 断续模式

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1062817/tms320f280049-xrsn-hiccups-during-vddio-power-off

器件型号:TMS320F280049

尊敬的团队:

在以下情况下、我的客户在断电过程中遇到 XRSn 的断续情况。 这是预期的吗?

黄线是 VDDIO,绿线是 XRSn。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色环保、

    是的、这是预期的、我们已将其记录在勘误表中、作为建议:"Bor:2.45V 至3.0V 之间的 VDDIO 可能会导致多个 XRSn 脉冲"

    请仔细查看此通报、并告知我们是否还有问题。