This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INSTASPINUNIVERSALGUI:无法安装 CSS 应用程序-在特定的 GUI 中包含

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, INSTASPINUNIVERSALGUI, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1062280/instaspinuniversalgui-cannot-install-css-app---in-particular-gui-composed

器件型号:INSTASPINUNIVERSALGUI
主题中讨论的其他器件:CCStudioLAUNCHXL-F28027MOTORWARE

我尝试从 CCSv10运行 GUI 编写器。 我正在使用 Windows 11系统。

 在我从 CSS 看到的相关主题中、点击"View/CCS Apps Center"并搜索 GUI

找到了所有内容、但当我单击安装软件按钮时、出现错误、当我查看错误日志时、我会发现这是我发现的内容

!entry org.eclipse.equinox.p2.core 4 0 2021-12-14 10:22:33.402
!消息无法解析[http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/guicomposer/v7.2/all_extras_repo/至 URI:索引0:[http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/guicomposer/v7.2/all_extras_repo/上方案名称中的非法字符。

!entry com.ti.ccstudio。app.center 1 0 2021-12-14 10:22:33.408
!消息安装选定的加载项失败。 installIUs=[org.eclipse.wst.jsdt.feature.feature.group、com.ti.gc.common.feature.group、com.ti.ccstudio.gui.composer.ccs.feature.group] repos=[http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/guicomposer/v7.2/all_extras_repo/、http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/guicomposer/v7.2/gcRepo/、http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/guicomposer/v7.2/gc-ccsRepo/]

如何继续?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是什么 C2000器件?

    INSTASPINUNIVERSALGUI 使用非常旧的 GUI Composer 版本、因此我怀疑它与较新版本的 CCS (如 v10或 v11)的兼容性。 您是否能够在没有 CCS 的情况下独立运行 GUI?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目标是 LAUNCHXL-F28027。   我很惊讶、 我甚至不能从 CSS Studio 应用程序下载它。   我不是很幸运在独立模式下运行它、但我不确定我是否理解了我必须这么做的方向。   也许您知道好的说明。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道的唯一文档是 C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\GUIs\universe\qsg_gui_universal.pdf

    这里有一节介绍如何使用独立 GUI。 您以前尝试使用的是这种方法吗? 您遇到了哪些问题?

    惠特尼