This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:为微控制器加电并运行 USB 引导加载程序

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1061464/tms320f28388s-power-up-the-microcontroller-and-run-the-usb-boot-loader

器件型号:TMS320F28388S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、我已经开发了一个板、想要使用 f28x7x_USB_loader。

我的问题是 Windows 无法识别端口。 它显示"A request for the USB device descriptor failed。"。 我做错了。 是否需要执行其他操作才能使其正常工作?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅控制卡的原理图、查看是否遗漏了任何内容。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ALG5pIK4cJS0YteEuOw6yA__FUz-xrs__LATEST

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siddharth、我已经将其签出、并且具有相同的配置。

    谢谢、

    Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴勃罗  

    将器件连接到 PC 时、您在器件上运行的代码是什么?  

    将请求硬件团队进行查看、并建议是否缺少任何内容。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了硬件原理图。 我看不到任何明显的问题。 我假设软件已经过修改、以考虑自定义电路板上使用的不同 GPIO 与 F28388D 控制卡上使用的 GPIO (例如 USB-EPEN、USB-PFLT)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth、

    这可能是问题所在、我没有将代码加载到器件中。 引导加载程序位于其中。 我无法将软件加载到器件中、因为市场上没有 FTDI 器件、并且无法使用调试器选项。  

    这就是我希望使用引导加载程序将软件加载到器件的原因。

    Pablo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    您可能需要为 PC 安装一些 Windows 驱动程序以检测 USB 端口。 请参阅 C2000WARE 中的文件、说明为'debriver_installation_flow.pdf'。

    C:\ti\c2000\C2000Ware_4_00_00_00\utilities\windows_drivers

    最棒的

    Kevin