This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280021:生成与编译器相关的覆盖数据

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000-CGT, TMS320F280021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1061834/tms320f280021-generating-coverage-data-for-concerning-compiler

器件型号:TMS320F280021
主题中讨论的其他器件:C2000-CGT

Hallo、

我正在尝试收集覆盖数据以进行 C2000-CGT 20.2.5.LTS 的编译器资质审核。

在第2页的文档“TI 编译器资质审核套件-覆盖范围测试用户指南”中,它说:

"注意:由于 COVFILELIST 的长度限制、请首先放置以下编译器工具的路径:
armcl.cov、armacpia.cov、armopt.cov、armcg.cov、armasm.cov、 armlnk.cov、armelk.cov、armhex.cov"

由于所用编译器不存在此文件、我想知道是否必须遵循模拟规则(有关不同文件)。

此外、如果在此过程中未更新所有*。cov-files、是否正确/可接受? 在我第一次测试之后、一些文件似乎没有被改动(时间戳不会改变)。

感谢你的帮助

大家好

Stephan

PS:是否可以解锁以下主题、因为解决相关问题对我来说仍然是相关的。

"TMS320F280021:"f28002x_headers_nonbios.cmd"和"dcsm.cmd"之间的冲突

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我就您的问题通知了编译器资质审核套件专家。

    关于...

    [引用 userid="501137" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/C2000-microcontrollers-forumin论坛/1061834/tms320f280021-generating-covery-data-concerning-compiler"]是否可以解锁以下主题,因为解决相关问题仍然与我相关[引用]。

    我已将您的请求通知 C2000专家。  我希望他们很快就能解锁。  我认为、发生这种情况时、您不会收到任何自动通知。  因此、遗憾的是、您需要在一段时间内再次检查该线程。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、

    正确的做法是、并非所有*。cov 文件都具有更新的时间戳。 只有使用的二进制文件才会获得新的时间戳。

    对于覆盖范围比较数据、我们通常仅查看主编译器工具链工具的更新*。cov 文件
     cl2000 shell
     acpia2000解析器
     opt2000优化器
     cg2000 codegen
     asm2000汇编器
     lnk2000链接器

    对指令中的 ARM 编译器示例表示歉意。  对于 C28、不会有任何名为"ARM"的二进制文件。 相反、整个 COVFILELIST 应仅在为特定 C28版本下载的 bincov 文件夹中包含*。cov 文件。

    此致、
    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、

    我已根据请求解锁上述帖子。  我将会观看、如果在特定的时间范围内没有活动、它可能会重新锁定。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答、这对我非常有帮助。

    只想:最好在 https://www.ti.com/tool/SAFETI_CQKIT#tech-docs 上提供"TI 编译器资质审核套件-覆盖范围测试用户指南",因为如果没有它,我就无法使用已检测的编译器。

    我只通过 Google 找到了该文档(链接在 TI-Forum 的一个主题中)。

    大家好

    Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、

    C28 QKIT 下载页面上提供了覆盖用户指南:
       https://www.ti.com/tool/download/C2000_CLA_SAFETI_CQKIT_RV#release-notes
    在每个 QKIT 版本列表之前的页面顶部

    谢谢
    Greg