This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:如何将 SysConfig 文件用于 CCS 项目。

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1062442/tms320f28388d-how-to-use-sysconfig-file-to-ccs-project

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

你(们)好 我是 Dave。

在我提出质询之前,我会说谢谢你的答覆。

我使用 SysConfig 程序设置所有引脚配置。 我有 board.h、board.c、.project、pinmux.csv、无标题 SysConfig 文件。

我很想知道如何使用这些文件制作 CCS 项目。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    您可以在 CCS 项目中创建一个空的 SysConfig、然后打开 C2000SysConfig 并配置引脚。 它将自动生成 board.c 和 board.h、包括在项目中并生成项目。 它位于:

    C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/examples/C28x/pinmux