我需要使用 GPIO 端口向8位器件输出、是否有快速方法一次性写入8个端口?
每个端口的设置和清除位太慢。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我需要使用 GPIO 端口向8位器件输出、是否有快速方法一次性写入8个端口?
每个端口的设置和清除位太慢。
谢谢你。
Cody、
感谢您的回复。
可能是通过直接写入 GPxDAT 寄存器(即 GpioDataRegs.GPADT.ALL =0x5AAAAAAAAA)来计算它;
尝试通过选择低字节和高字节来输出16位值、如果8个 GPIO 的2个组是并联的、则可以通过动态地将相应的8个 GPIO 组设置为输入、将另一个组设置为输出来选择低字节或高字节。 前提是电流输出组首先切换到输入以避免争用。 这是一个疯狂的想法吗?
感谢您的帮助、
Dave
嗯、我要承认、这似乎是一个疯狂的想法。 我不知道在输入和输出之间切换需要多长时间、这不是发布的数字。
我想,如果你能运行实验,会很值得,它可能会更快,但我怀疑它不会比简单的写操作更快。
请注意、对 GPxDAT 寄存器的背靠背写入操作不会按预期工作。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/942389/faq-c2000-gpio-faq
此致、
Cody