This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28035ISO:仅使用 Altium 设计文件即光绘文件

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28035ISO, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1062188/tmdscncd28035iso-altium-design-files-i-s-o-gerber-alone

器件型号:TMDSCNCD28035ISO
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

尊敬的:

我们确实有一些 TMDSCNCD28035ISO 设计文件。 遗憾的是、对于 PCB 设计、仅提供光绘文件。 您能否向我们提供诸如 Altium 之类的 CAD 文件

此致、

Johan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johan、

    您在此路径 C:\ti\c2000\C2000Ware_4_00_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28035ISO 中看到的设计文件都适用于此参考设计。  这种特定的 PCB 会在 C2000采用 Altium 工具链之前进行预测、因此您只能看到光绘文件、而不能看到 Altium 本机文件。

    如果有任何帮助、我可以在 Altium 的网站上找到此支持文件。  https://www.altium.com/documentation/knowledge-base/altium-designer/gerber-to-pcb

    最棒的

    Matthew