This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2809:关于外设帧0的问题

Guru**** 2928410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1062131/tms320f2809-question-about-peripheral-frame-0

器件型号:TMS320F2809

尊敬的团队:

在 ADC 文档 第44页中、有以下内容:

在级联序列发生器模式下、寄存器 ADCRESULT8至 ADCRESULT15保存第9次到第16次转换的结果。 当从具有两个等待状态的外设帧2 (0x7108-0x7117)读取时、ADCRESULTn 寄存器为左对齐;当从具有零等待状态的外设帧0 (0x0B00-0x0B0F)读取时、ADCRESULTn 寄存器为右对齐。

客户发现其 ADCRESULTn 寄存器的地址位于外设帧2中。 我应该如何设置它、以便 ADCRESULTn 寄存器的地址位于外设帧0 (0x0B00-0x0B0F)中、从而减少2个等待周期?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色、

    对于 PF0空间结果寄存器、应该有另外一个被称为 AdcMirror 的映射。  我认为语法是 AdcMirror.ADCRESULT#。 请告诉我这是否可行。

    最棒的
    Matthew