This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:ECAP 错误。 是否有任何方法可以恢复出厂默认参数?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1062041/launchxl-f28379d-ecap-error-is-there-any-way-to-restore-factory-default-parameters

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

您好!

我想知道是否有任何选项可以恢复 F28379D 板的出厂默认参数。 我在其中一个电路板的 eCAP 模块上遇到了一些问题、我认为这是因为一些参数已经发生了变化。 当我在另一个 F28379D 电路板上部署程序时、eCAP 正常、因此它不是编程错误。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:

    此 IP 的出厂设置不能由用户更改。 这可能是与电路板硬件相关的东西、因此我建议您进行查看。

    此致、

    Vivek Singh