This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:硬件仲裁。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1061449/tms320f28379d-hw-arbitration

器件型号:TMS320F28379D

客户正在使用此设备。 core1和 core 2的闪存访问之间是否存在硬件仲裁? 内核1和内核的闪存是否物理上相互隔离?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在双核器件上、即 F28379D 上、每个内核都有自己的闪存组、这意味着 CPU1可以访问组0、CPU2可以访问组1。 但是只有一个用于诸如擦除/编程的高电压运行的闪存泵、这是因为每个 CPU 需要获取泵信号来执行擦除/编程操作。 技术参考手册对此进行了说明、请告诉我您有任何问题。

    实际上、两个组是分开的。 您是否在寻找任何特定的内容?

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Nirav 的回复。  每个 CPU 能否同时从闪存读取其各自的内核(或者读取请求通过某些硬件仲裁(例如全局共享存储器)进行管道化处理)?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zubair、

    每个 CPU 可以从其专用闪存读取和执行指令。 但是、如果您需要从共享存储器读取数据、则需要通过 IPC 接口。

    此致、

    Nirav