This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:ADS1232与微控制器的连接

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232, ADS1232REF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1061669/tms320f28379d-interfacing-of-ads1232-with-microcontroller

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:ADS1232

您好!

  任何人都可以共享编程代码、其中包括与微控制 器连接的 ADS1232。 另请分享 ADS1232与微控制器连接的原理图。

此致、

Shariq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shariq、

    ADS1232不是 Σ-Δ 调制器、而是 Σ-Δ ADC。 在 F28379D 中、不能将 ADS1232与 SDFM 连接。

    将 ADS1232与 F28379D 连接的唯一方法是使用 SPI。 ADS1232提供24位 ADC 输出。 F28379D 应充当从器件 SPI、ADS1232 SPI 充当主器件。 ADS1232将输出。

    我们没有 显示如何连接 F28379D 的源代码/HW。 您自己开发了此固件。 在开发硬件时、您可以使用 ADS1232REF 用户指南(修订版 B)作为参考。

    此致、

    曼诺伊