This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2406A:编译 TMS320LF2406A 是否需要 CCS3.3版本的单独许可证?

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320LF2406A, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1061040/tms320lf2406a-do-we-need-a-separate-license-for-ccs3-3-version-to-compile-the-tms320lf2406a

器件型号:TMS320LF2406A
Thread 中讨论的其他器件: CCStudio

你(们)好,香

我的客户无法使用 CCS 3.3白金版构建 TMS320LF2406A DSP。  

我认为我们需要 CCS3.3版本来编译 TMS320LF2406A、我们是否需要单独的许可证?

F24/C24支持似乎需要预充电许可证。

https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO3#downloads

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI

    根据客户报告、dspcl.exe 文件缺失。

    是否可以附加 dspcl.exe、因为它未正确安装在 C:\CCStudio_v3.3PLa\C2400\ccgtools\bin 中。 Bti240.dll 文件仅可用。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 客户具有相应的许可证、如何获取 code composer studio 3.83.83.19。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    要在 CCS 3.3中获得24x 支持、需要付费许可证。 客户是否有这方面的现有许可证?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在我检查时、他们没有 CCS3.3的付费许可证。 我已经清除了。  

    谢谢。

    此致、  

    插孔