This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:DCDAN/ADCA&C/驱动程序库示例

Guru**** 2575725 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1061277/tms320f280025-dcan-adca-c-driver-libray-examples

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

美好的一天! 我们需要您的帮助、以便为客户进一步解释以下问题。  

我们的客户是 F28002x 系列编程的新手、他们已经下载了 C2000ware 4.0.0和 spruin7a.pdf 技术数据表 并完成了其中的介绍。 他们需要明确这一系列编程的不定性。 请帮帮我。  

1.你为什么说'ADCA'和'ADCC',它们之间有什么区别?

2.如何使用驱动程序库示例开始编程。 请向我们分享所需的文档。

3.通过 SCI 加载程序的闪存编程器工具是什么?

非常感谢您的支持。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您向我们的客户推广 F28002x!  请参阅以下回答:

    [引用 userid="470463" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forume/1061277/tms320f280025-dcan-adca-driver-libray-examples]1. 您为什么会调用'ADCA'和'ADCC'、它们之间有何区别?[/QUERP]

       F28002x 源自具有3个 ADC 模块(ADCA、ADCB 和 ADCC)的前代器件。  为了保持与该器件的兼容性、为 F28002x 保留了 ADCA 和 ADCC、后者具有2个 ADC 模块。

    [引用 userid="470463" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forume/1061277/tms320f280025-dcan-adc-driver-libray-examples]2. 如何使用驱动程序库示例开始编程。 请向我们分享所需的文档。[/引述]

       希望客户已经拥有电路板/硬件、否则我们建议他们从 F280025 LaunchPad 开始、 因为 driverlib 示例是围绕 LaunchPad 构建的。  C2000 Academy 将是一个很好的起点 、因为它涵盖了 C2000基础知识、实践培训、C2000架构基础知识、不同的外设(控制、通信、模拟)和 C2000入门。  还有一个有关 CCS (Code Composer Studio)和 C2000Ware 的部分、对于运行 driverlib 示例至关重要。

    [引用 userid="470463" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forume/1061277/tms320f280025-dcan-adca-driver-libray-examples]3. 哪个是闪存编程器工具可通过 SCI 加载程序?.[/quot]

      有不同的闪存工具可支持 F28002x 的闪存代码编程。  其中一种工具是 C2000-Gang、但还有其他第三方编程器可用于生产规模的编程。  对于开发、如果  只需要少量器件、客户可以从 UNIFLASH 开始。  客户还可以通过 CCS 中的闪存相当轻松地对代码进行编程、例如通过将闪存链接器命令文件用作 C2000Ware 的一部分、将代码加载到本地 SRAM 中。

    以上链接应为您的客户提供良好的起点。  如果客户正在寻找的任何特定主题、或需要解答或澄清、但上述链接中未涵盖、请鼓励客户使用此论坛网站发布问题、因为主题专家和社区成员能够提供帮助。

    此致、

    Joseph