This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C:客户需要定点、那么我们可以使用这些材料吗?

Guru**** 2931460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1060995/tms320f280037c-the-customer-need-the-fixed-point-so-can-we-have-these-material

器件型号:TMS320F280037C

各位专家:
   我们是否有关于 CLA 浮点至定点 IQ 的指导材料?

  客户之前使用过带 CLA 的 C2000、然后由于缺货而更换了。 现在只能从浮点编程切换到定点编程?
   是否有任何参考资料? 我只能找到  

"="">点单元和指令集参考指南(修订版 B)" href="www.ti.com.cn/.../sprueo2 浮  单元和指令集参考指南(修订版 B)

  但客户需要定点、那么我们是否可以拥有这些材料? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CLA 针对浮点进行了优化、不会为定点计算提供良好的性能。 如果客户已经有浮点计算、他们为什么要转换为定点。 如果您能够提供有关此要求的一些见解、那将会很有帮助。

    谢谢、

    Ashwini