This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:CMTOCPU1INTCTL 寄存器说明

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1060945/tms320f28386d-cmtocpu1intctl-register-explanation

器件型号:TMS320F28386D

您好!

我很难理解 CMTOCPU1NMICTL 和 CMTOCPU1INTCTL 之间的差异、或者不是后来理解 hte。

我知道、第一个寄存 器允许配置 CM A NMI WDRST 是否在 CPU1上触发 NMI。

但是,对于第二个寄存器,这些中断在何处触发 CPU1? 似乎找不到外设中断表中定义的任何中断。

此致、

克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它以 CM_STATUS (INT9.14)的形式进入 CPU1。

    此致、

    Vivek Singh