This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:在地址"0x3fb02A&quot 上中断;没有可用的调试信息、或者在程序代码之外。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1060763/tms320f280049-break-at-address-0x3fb02a-with-no-debug-information-available-or-outside-of-program-code

器件型号:TMS320F280049

在调试模式下、运行 xds100V2、运行 RAM ECC 检查、注入错误并关闭中断(DINT)。   

如果分步运行、它将运行至结束并报告错误。 如果自由运行、它将跳转到正在开花的页面  、报告

在地址"0x3fb02a"处中断、没有可用的调试信息、或者在程序代码之外。

它不会到达函数的末尾并报告错误,为什么? 如何更改设置?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄

    您是否在应用中定义了单个位错误和不可纠正的错误(NMI) ISR?  如果不是、请定义它们。

    我会将其分配给系统控制专家来帮助您。

    谢谢、此致、
    Vamsi