This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:TMS320F28035

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LAUNCHXL-F280049C, TMS320F28035, TMDSCNCD28035ISO, TMDSCNCD28035, TIDM-BUCKBOOST-BIDIR, C2000WARE, LAUNCHXL-F280025C, TMDSEMU200-U, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1132170/tms320f28035-tms320f28035

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHLAUNCHXL-F280049CTMDSCNCD28035TMDSCNCD28035ISOTIDM-BUCKBOOST-BIDIRC2000WARELAUNCHXL-F280025CTMDSEMU200-UTMDSEMU110-U

大家好、  

我已经购买了一个 TIDU638板和 C200微控制器(TMS320F28035PNT)、并且根据指令、我已经建立了所有必要的连接(硬件前景)、即  


1.确保电路板未连接任何电源、电路板未通电。
2.将 controlCARD 插入 controlCARD 连接器(如果尚未安装)(F28035 ISO DIMM)
卡)。
3.在 controlCARD 上设置以下开关设置:
•控制卡 SW3处于 ON 位置(JTAG 连接)
•控制卡 SW2、位置1 = ON、位置2 = ON
4.在 VOPWR 和 VORTN 之间连接一个直流负载(确保输出负载为适当的负载)
测试所需的值)。
5.将 USB 电缆(微型转 A 电缆)从控制卡连接至主机。 控制上的 LD4
卡将亮起以指示 USB 连接成功。
6.确保连接或断开以下跳线:
(a) LK201:已连接(启用板载偏置电源)
(I)如果需要从外部提供5V 和12V 电压、则将该跳线保持断开状态、并提供5V 和
从外部连接到其测试点的电压为12V。
(b) LOOP STIM:保持跳线断开。
(C) LK202、LK203:在5V 和12V 标签上水平连接跳线。
(i)如果5V 和12V 由外部供电、则将这些跳线保持断开状态。
(D) LK301、LK302:垂直连接跳线以实现正常配置。

我已经尝试通过外部电源为电路板供电、并在外部提供12v 和5V 电压。 在尝试使用 CCS 或 Uniflash 并使用 JTAG 连接器和 LAUNCHXL-F280049C 将代码刷写到控制卡时、未检测到控制器。  

如果您可以、请建议我如何解决该问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arunav、

    当您打开基板上的5-12V 外部电源时、您是否在 controlCARD 上看到 LD1打开? 如果不是、这将表示 controlCARD 没有从基板获取5V 电压。  

    如果您在为基板接通5-12V 外部电源时在 controlCARD 上确实看到 LD1打开、请再次确认 SW3处于打开位置。 您还可以从 CCS 中运行"test connection"选项、以验证是否存在与 MCU 的有效 JTAG 连接。 请参阅 https://www.ti.com/lit/an/spracf0a/spracf0a.pdf 中的 JTAG 调试流程步骤5和9。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gus、您好、感谢您的快速响应。  

    我还有一个问题、  对于 TIDU638应用、我订购的器件是"TMDSCNCD28035 F28035 Piccolo controlCARD"、而不是"TMDSCNCD28035ISO Piccolo TMS320F28035隔离式 controlCARD"。 如何 使用 TIDU638板对控制卡"TMDSCNCD28035 F28035 Piccolo controlCARD"进行编程。 我是否有任何方法可以对该板进行编程。  

    提前感谢  

    此致  

    Arunav Ray

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TMDSCNCD28035  F28035 Piccolo controlCARD 不包括 JTAG 端口上的隔离。 因此、您应仔细考虑设计指南中的警告:

    您需要 参考 TIDM-BUCKBOOST-BIDIR 板的 controlCARD 引脚排列表和原理图、确定两个 controlCARD 之间的 DIM100引脚分配兼容性。 您可以在 c2000ware 中 的 boards\controlCARDs\TMDSCNCD28035ISO 和 boards\controlCARDs\TMDSCNCD28035中找到引脚分配表。

    要对 TMDSCNCD28035 controlCARD 进行编程、请参阅信息表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、  

    感谢您的快速响应、我详细介绍了控制器的引脚映射以及这些引脚兼容性。 即使我检查了 TIDU638的 JTAG 和 DIM100之间的连接、它们甚至针对(TMS、TDI、TDO、TCK、VCC、 GND)。 但"LAUNCHXL-F280025C"仍然未检测到我的控制板。 如果您能告诉我、如何对控制板进行编程。  

    谢谢  

    Arunav Ray  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arunav、

    F28035需要来自 JTAG 调试探针的 TRSTn 引脚。  LAUNCHXL-F280025C 和 LAUNCHXL-F280049C 无法提供此信号。 您必须使用 TMDSEMU110-U 或 TMDSEMU200-U 调试探针。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、  

    感谢您的快速响应、我们能否使用 JLink Ultra+或 Cyclone 来执行此操作。  

    谢谢  

    Arunav Ray

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为它们与 C2000 MCU 不兼容。 支持的调试探针列表如下所示。

    https://www.ti.com/design-resources/embedded-development/c2000-real-time-mcus.html