This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280045:SPI CS 与数据输出不同步

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1132817/tms320f280045-spi-cs-not-synchronized-with-data-output

器件型号:TMS320F280045
主题中讨论的其他器件:ADS1261

尊敬的 Sirs

我使用 F280045_56RSH uC 来控制 ADS1261 ADC。  由于路由问题、无法  使用正常的 SPIA CS。  我将在"use"中为 SPIA 主器件使用"custom"设置 、为 CS 使用 GPIO33引脚29、该引脚由手动控制。  所有这些都在 .syscfg GUI 中进行配置。  请参阅下面的 syscfg GUI、代码和示波器图像。  我将发送4个字节的数据、每个 CS 周期2个字节。  CS 按预期变低、请参阅下面的示波器捕获。  但是、我注意到了两件事。  首先、4个字节之间不会以任何时间延迟分隔、它们是连续的。  我本想每个字节之间会有一些时间。  其次、会生成两个 CS、但它们是溢出的。  请帮助解决这些问题。  谢谢你。

   

//
// This function performs the basic ADC initialization.
//
void ADC_init(void)
{
    ADC_RST();
    //
    // Write the MODE0 register
    // Set the sample rate to 7200SPS and the filter to SINC3.
    // (MODE0_DR_7200_SPS | MODE0_SINC3) = 0x62
    //
    ADC_Write_Reg(REG_ADDR_MODE0, (MODE0_DR_7200_SPS | MODE0_SINC3));

    //
    // Write the MODE1 register
    // Set the conversion start delay to 50us, chop mode to off and convertion mode to continuous.
    // (MODE1_DELAY_50_uST | MODE1_CHOP_OFF | MODE1_CONVRT_CONTINUOUS) = 0x01
    //
    ADC_Write_Reg(REG_ADDR_MODE1, (MODE1_DELAY_50_uS | MODE1_CHOP_OFF | MODE1_CONVRT_CONTINUOUS));

    //
    // Write the MODE2 register
    // Enables AIN2 and AIN3 as outputs.
    // Connect AIN2 to GPIO0 and AIN3 to GPIO1
    // These IOs control the bridge excitation direction switches.
    // (MODE2_GPIOCON_AIN3_ENABLE_MASK | MODE2_GPIOCON_AIN2_ENABLE_MASK) = 0x30
    //
    ADC_Write_Reg(REG_ADDR_MODE2, (MODE2_GPIOCON_AIN3_ENABLE_MASK | MODE2_GPIOCON_AIN2_ENABLE_MASK));

    //
    // Write the MODE3 register
    // Set AIN3's output to high. AIN2's output is default low.
    // MODE3_GPIODAT_AIN3_DATA_MASK = 0x02
    //
    ADC_Write_Reg( REG_ADDR_MODE3, MODE3_GPIODAT_AIN3_DATA_MASK);

    //
    // Write the REF register
    // Enable the internal reference to enable the internal current source to be used.
    // NOTE: any time the REF register is changed, REF_REFENB_MASK must be ORed with the change
    // in order to maintain the IDAC1 current output.
    // (REF_REFENB_MASK | REF_RMUXP_AVDD | REF_RMUXN_AVSS) = 0x15
    //
    ADC_Write_Reg(REG_ADDR_REF, (REF_REFENB_MASK | REF_RMUXP_AVDD | REF_RMUXN_AVSS));

    //
    // Write the IMUX1 and IMUX2 registers
    // Select IDAC1 and IDAC2 to be connected to AINCOM.
    // (IMUX_IMUX2_NOCONNECT | IMUX_IMUX1_AINCOM) = 0xFA
    //
    ADC_Write_Reg(REG_ADDR_IMUX, (IMUX_IMUX2_AINCOM | IMUX_IMUX1_AINCOM));

    //
    // Write the IMAG register
    // Set IDAC1 output to 500uA and IDAC2 to 100uA
    // (IMAG_IMAG2_100_uA | IMAG_IMAG1_500_uA) = 0x24
    // NOTE: The excitation current is set to 600uA to ensure that the voltage
    // at the current output pin does not exceed the 3.9V limit for a maximum
    // bridge resistance of 6350 ohm @ 50°C.
    //
    ADC_Write_Reg(REG_ADDR_IMAG, (IMAG_IMAG2_100_uA | IMAG_IMAG1_500_uA));
}
   
//
// This function writes to the designated ADC register.
//
void ADC_Write_Reg(uint8_t reg_addr, uint8_t reg_data)
{
    uint16_t tempData;
    uint16_t shifted_RegAddr;
    uint16_t shifted_Data;

    shifted_RegAddr = ((OPCODE_WREG + reg_addr) << 8);          // OPCODE_WREG is defined as 0x40
    shifted_Data = reg_data << 8;

    tempData = SPI_readDataNonBlocking(SPIA_BASE);              // Empty the receive register.
    ADC_CS(LOW);                                                // Enable CS for the ADC.
    SPI_writeDataBlockingNonFIFO(SPIA_BASE, shifted_RegAddr);   // Send write command (0x40) to ADS1261.
    tempData = SPI_readDataNonBlocking(SPIA_BASE);              // Empty the receive register.
    SPI_writeDataBlockingNonFIFO(SPIA_BASE, shifted_Data);      // Send out the data to ADS1261.
    tempData = SPI_readDataNonBlocking(SPIA_BASE);              // Empty the receive register.
    ADC_CS(HIGH);                                               // Disable CS for the ADC.

}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="347627" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1132817/tms320f280045-spi-cs-not-synchronized-with-data-output ]首先、这4个字节之间没有任何时间延迟分隔、它们是连续的。  我本以为每个字节之间会有一些时间。

    我建议您使用 SPI_transmitByte 函数、如下所示。

    txBuffer 应与 Shift_RegAddr 和 Shift_Data 一起存储

    txDelay 应该是每个字传输之间的延迟元素。

     ADC_CS (低电平);  

    SPI_transmitByte (SPIA_BASE、MODED_RegAddr);

    SPI_transmitByte (SPIA_BASE、MODED_Data);(或)

    SPI_transmites (SPIA_BASE、txBuffer、2、txDelay);//如果希望有延迟

     ADC_CS (高电平);  

    [引用 userid="347627" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1132817/tms320f280045-spi-cs-not-synchronized-with-data-output ]econd、正在生成两个 CS、但它们正在溢出

    当您使用 SPI_readDataNonBlocking 函数时、它直接读取 SPIRXBUF 寄存器而不检查 SPIRXBUF 是否完全接收到消息。 此外、您还需要记住、CPU 以100MHz 的频率运行、SPI 以低得多的速率运行。 您将在 SPI 完全接收数据之前拉取 ADC_CS (高电平)。 您需要使用 SPI_readDataBlockingNonFIFO、该非 FIFO 仅在收到字节后读取 SPIRXBUF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。