This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:迁移至 TMS320F280049

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049, TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1132752/tms320f2808-migration-to-tms320f280049

器件型号:TMS320F2808
主题中讨论的其他器件:TMS320F280049

大家好、

我的客户计划切换到 TMS320F280049, 是否有关于 TMS320F2808到 TMS320F280049的迁移指南?

谢谢。

此致、

欧内斯特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有 从 TMS320F2808到 TMS320F280049的迁移指南、但是如果客户对此有任何特定的疑问、我们很乐意在此处回答。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参阅 文档、其中比较 了 TMS320F280049 与 TMS320F2806x 和 TMS320F2803x 器件的功能集。 它与您正在寻找的内容不完全相同、但将提供类似器件更改的良好概述。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vivek、我将检查将此文档传递给我的客户。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。 如果对此有任何其他疑问、请告知我们。

    此致、

    Vivek Singh