This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:在 CCS12中使用 API#39;使用"自动完成"

Guru**** 2540510 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1133765/tms320f280025c-using-api-s-in-ccs12-with-auto-complete

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我习惯了使用硬件的方法、例如使用28069完成的方法。 如果我想操作串行端口、我开始键入"SciaRegs.SCIFFTX... etc."。 当我键入时、可以看到可用选项。 使用280025时、我找不到允许我以类似方式引用硬件的正确文件。 相反、我们现在鼓励使用"API"。

问题是需要更长时间才能查找、然后在我键入时、无法自动完成以帮助查找 API 所需的各种参数。 因此、有问题:

1.是否有文件和正确的设置、以便我可以按照与28069相同的方式对280025进行编程?

或者、是否可以启用"自动完成"或类似的功能、以便"API"更易于使用?

谢谢、  

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们的专家将再次讨论这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    编辑器中为自动完成功能显示的建议由工程的索引文件的内容决定。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_project-management.html#indexer

    索引器通常会扫描项目的所有相关源 fand 头文件。 例如、 SciaRegs.SCIFFTX 的信息可能从 C2000Ware 中的 F2806x_Sci.h 文件中收集。

    如果索引器没有挑选应该被挑选的内容、您可以尝试重建索引、并在上面的链接中提到。  

    希望这对您有所帮助

    Ki