This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010232:TIDA-010232的问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1134079/tida-010232-questions-of-tida-010232

器件型号:TIDA-010232

尊敬的团队:

我们是否有此参考设计板可提供给客户进行测试?

客户可以从 TI.com 购买吗?

 

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    这些电路板不可出售、但我们库存的电路板数量有限、可借出给选定的客户进行评估。

    您可以通过电子邮件联系我、我们可以讨论如何为您的客户提供电路板。

    此外 、ti.com/tool/tida-0100232上还提供了设计文件 、您的客户可以自行构建此电路板。

    此致、

    Andreas