This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:更高 PWM 频率下的 VREFHI 压降

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1131736/tms320f280025-vrefhi-voltage-drop-at-higher-pwm-frequency

器件型号:TMS320F280025

降级器、

我的客户注意到、当原型以更高的 PWM 频率运行时、他们的所有 ADC 采样值都会变得更高。 使用内部基准、VREFHI 通过2.2uF 电容器拉至 VSS。

为了找出问题、我建议他们测量 VREFHI 电压、因为我们注意到 VrefHI 上的电压下降至~1.1V。 将2.2uF 更改为4.7uF 后、电压升高至~1.4V (如下图所示)、但仍低于预期值。

作为比较、以下是高电压功率级不工作时的示波器:

我是否可以知道 Vrefhi 上的电压在不同条件下变化的原因? 直接测量 VrefHI 是否是正确的操作?

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国假期、请预计美国时间周二将收到回复。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    只需回答几个问题:

    -PWM 频率是多少?

    -什么是 ACQPS (采集窗口设置)? 必须确保 ACQPS 设置与输入电路一致以确保精确转换、这将实际限制控制环路的运行速度。 有关这方面的详细信息、请参阅器件技术参考手册中 ADC 章节"更多信息"下的"选择采集窗口持续时间"。

    -您能否确认没有其他东西连接到 VREFHI 引脚?

    可以直接测量 VREFHI、但在测量时必须小心不要加载引脚(应使用极高阻抗探针)。

    谢谢、
    Ibukun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibukun、

    正如我提到过的、我们直接测量 VREFHI、而不是查看 ADC 转换结果。 因此、我认为 ACQPS 与此处的问题无关吗?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我想回顾一下电路板原理图、尤其是 VREFHI 驱动器输入和 ADC 输入引脚的原理图。  即使在最大采样率下、内部 ADC 转换也不应对 VREFHI 产生这样的负载影响。

    此外、请在 ADC 转换发生前(但在 ADC 完全上电后)设置一个断点、并测量 VREFHI 以查看它是否达到1.65V。 与此相关:请确保在开始转换之前为 ADC 和内部带隙提供足够的上电时间。 器件数据表中指定了最短上电时间。

    此致、
    Ibukun