This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:不同 RAM 部分的性能

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1133723/tms320f28384s-performance-of-the-different-ram-sections

器件型号:TMS320F28384S

尊敬的 TI 团队:

在该处理器的数据表中、我可以看到一些有关闪存性能或等待状态的信息。  但我无法找到有关 RAM 的信息。


在哪里可以找到不同 RAM 部分的性能信息?

M 0 1 SARAM

LS 0 - 5 SARAM

RAM G 0-3.

哪一个速度更快?

除了尺寸外、它们之间有什么区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D 0 1 SARAM -也是如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    该器件上的所有 RAM 都是0等待状态 RAM。 RAM 的区别在于访问点。 有些只能从 CPU 访问、有些只能在 CPU/CLA 之间共享、有些则由两个 CPU 子系统共享。 如果由于同时进行多次访问而导致仲裁、共享 RAM 访问会有额外的延迟。 TRM 中的"存储器控制器模块"一章提供了仲裁方案的详细信息。

    此致、

    Vivek Singh