This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:关于 F2838x USB 库的 CDC

Guru**** 2348500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1134012/tms320f28388d-about-cdc-of-f2838x-usb-library

器件型号:TMS320F28388D

您好!  

Q1)当使用 USBDCDCPacketWrite()向主机发送数据包时,有什么方法可以发送64字节或更多字节的数据包?

F2838x USB 库用户指南具有以下说明。

------------------------------------------------------

ui32Length 的最大值为64字节(批量端点的最大 USB 数据包大小)

由 CDC 使用)。 尝试发送更多数据将导致返回代码为0表示

无法发送数据。

------------------------------------------------------

我想知道、除了拆分数据包并发送数据包之外、还有其他方法吗?

Q2) 我想知道如何清除主机发送的接收缓冲区。 目前,它由 USBBufferInit()清除。 此方法是否正确?

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、  

    由于最大长度为64字节、您必须拆分封装并发送它。  

    对于缓冲区处理、您可以引用 中 usbbuffer.c 中提供的函数  \libraries\communications\USB\f2838x\source 文件夹。

    是否要清空缓冲区? 如果是,则可以使用 USBBufferFlush 函数。 还有一些函数用于确定缓冲器中可用的数据或空间大小、

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sidddhart-San、

    感谢您的支持。

    我的问题已得到解答。

    此致、
    Sasaki