This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:闪存读出全部为0

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1133459/tms320f28069-flash-reads-out-all-0

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好,

使用以下2种方法读取闪存内容

解锁器件后

1、"Memory"视图中的 Uniflash "Read Target Device"

2、CCS 存储器保存

闪存(开始:0x3D8000,长度:0x20000)读出全部0

2022/9/11下午3:16:49][info] C28xx:GEL 输出:器件校准未完成、检查器件是否已解锁并重新校准。

[2022/9/11下午3:16:49][info] C28xx:正在启动器件解锁...
[2022/9/11下午3:16:49][info] C28xx:器件已解锁。 要清除编程的密码、请擦除闪存存储器的扇区 A。
[2022/9/11下午3:16:56][info] C28xx:GEL 输出:器件校准未完成、检查器件是否已解锁并重新校准。
[2022/9/11下午3:17:23][info] C28xx:GEL 输出:器件校准未完成、检查器件是否已解锁并重新校准。
[2022/9/11下午3:17:37][成功]内存导出到:C:\Users\user123\AppData\Local\Temp\ti_cloud_storage\export_memory.bin

但闪存不应全为零、LED 将在上电后收缩。

为什么无法正确读取闪存?

此致,

Monica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莫尼卡

    在读取闪存之前、您必须解锁代码安全模块(即使密码未编程)。  在 CCS 中、应该有一个 GEL 脚本来"解锁"器件、这将在 OTP 中执行 CSM 密码位置的虚拟读取。  我认为 Uniflash 中有类似的东西可以解锁器件。

    请告诉我这是否解决了问题。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题迎刃而解。

    谢谢!