This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:什么是电源序列?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1132820/tms320f28388d-what-is-power-sequence

器件型号:TMS320F28388D

你(们)好。

首先、感谢您的回复。

我是硬件设计人员。 我想使用28388D 的电源设计原理图。

我想使用24V -> 3.3V (VIO)-> 1.2V (VCORE)等电源序列。

我可以使用它吗?

实际上、我想知道什么是电源序列。 (例如、3.3V 必须在1.2V 之前开通)

在哪里可以找到电源序列?

此致。