This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:TIDM-1000

Guru**** 2515525 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, TMS320F28379D, C2000WARE, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1054907/tidm-1000-tidm-1000

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他器件: TMS320F28379DC2000WARETMDSCNCD28379D

你(们)好  

1)如果我制作原型,此拓扑的最大额定功率(3 L TNPC)是多少?  

2)通过使用输入电流反馈、我可以将其用于恒流模式吗?

3) 3)获取 两个电流反馈的原因是什么?(传感器和分流器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahesh、

    我将检查我的终点并返回给您。 由于假期、请期待一些延迟。 谢谢。

    此致、

    陈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回复以上评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahesh、

    很抱歉耽误你的回答。

    [引用 userid="504942" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1054907/tidm-1000-tidm-1000 ]1)如果我制作原型,此拓扑的最大额定功率(3 L TNPC)是多少?  [/报价]

    TIDM-1000基于 Vienna 整流器拓扑。 它只是单向的。 我们还有另一个您可以参考的设计

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010210

    [引用 userid="504942" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1054907/tidm-1000-tidm-1000 ]2)通过使用输入电流反馈,我可以将其用于恒流模式吗?[/quot]

    您是指  Vienna 整流 器还是三级 TNPC?

    [引用 userid="504942" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1054907/tidm-1000-tidm-1000 ]3)获取 两个电流反馈的原因是什么?(传感器和分流器)

    仅用于评估目的。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您是指 Vienna 整流 器还是3级 TNPC?

    《Vienna 整流器 PFC》

    请提供 TMS320F28379D 原理图。 在 c2000ware/控制板中,无法打开。

    3.TMS320F28379D 控制器缺货、是否存在任何等效控制器或将提供相同的控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="504942" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1054907/tidm-1000-tidm-1000/3927401 #3927401"]请提供 TMS320F28379D 原理图

    我假设您需要 controlCARD 原理图

    C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\R1_3

    有 pdf 版本的原理图。

    [报价 userid="504942" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1054907/tidm-1000-tidm-1000/3927401 #3927401"] TMS320F28379D 控制器缺货、是否有任何等效的控制器或将提供相同的控制器。

    我们确实有一些等效的控制器、但也可能在线缺货。 如需更多信息、请联系 FAE。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    pdf 文件显示为空、但显示文件大小。

    打开完整的 TMS320F28379D 文件时为空、无法打开。 F28379D 文件剩余文件正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen Jiang、

    已在 C 驱动器文件中打开、我的问题已清除。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从 TI 购买 TIDM-1000评估板。 感谢您的评估板。

    请建议、我是否可以在评估板上直接切换它而无需任何软件/CCS 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahesh、

    一旦您通过 CCS 将项目加载到 controlCARD、您应该能够以独立模式运行它。 但我建议遵循用户指南、首先在连接 CCS 的情况下测试电路板。

    此致、