This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:无法通过 Uniflash 对 CPU2进行编程

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1052470/tms320f28386d-can-not-program-cpu2-by-uniflash

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好专家、

我有一位客户在使用 F28386D。

他们发现无法通过 uniflash 对 CPU2进行编程。

Uniflash 版本:6.4和7.0

它们在代码中启用 DCSM。

2.这是客户电路板。

它们可以始终对 CPU1进行编程、解锁已正确完成,它们还可以对同一电路板使用 CCS 对 CPU2进行编程。

引导模式是引导至闪存。

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、

    在 UniFlash 中对 CPU2进行编程时、它们到底有什么错误?

    请提供详细信息、以便我们的团队能够提供帮助。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi、

    Uniflash 7.0和  Uniflash 6.4的错误为:

    它们还以等待模式进行测试。 没有改变。

    另一个信息是、如果他们在没有 DCSM 的情况下对代码进行编程、则可以成功。 但解锁状态是正常的。

    我对原因非常好奇。

    它们还尝试仅擦除 CPU2闪存、但只能擦除扇区2-4、其他扇区将无法通过 Uniflash 擦除。

    但 CCS 可以将其作为标头。  

    BR

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、

    我想您在发布后编辑了您的回复。  您最初发布了一个不同的错误(错误:无法读取属性'Ds')、我已开始基于该错误进行分析。  当我稍后回复时、我注意到 错误信息 已编辑。  因此是延迟-抱歉。

    我们可能需要查看 DCSM 配置以进一步帮助解决这一问题。  我将把这项任务分配给我们的安全专家、以进一步帮助您。  他会根据需要吸引他人来帮助您。

    您能否从器件发布 DCSM OTP 配置?   

    谢谢、此致、

    Vamsi   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi、

    是的、我编辑我的帖子、因为我今天拜访了客户、发现了与 WIN7和 uniflash7相关的属性 DS 问题。 我们使用 Win10和 Uniflash7测试另一台 PC。 问题与 uniflash6.4相同

    我只需编辑我的帖子。

    顺便说一下、您能否让 Uniflash 团队来分析此问题。

    我可以提供 DCSM 设置。 但我认为这是可以的。 因为我们可以通过 CCS 对器件进行编程。

     BR

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi、

    我将为您提供脱机 DCSM 设置。

    BR

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    将查看您离线发送的数据并回复电子邮件。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    针对此?的任何更新

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、  

    我看不到安全设置有任何问题。 在 Uniflash 中,客户是否在编程之前为 CPU1和 CPU2提供了正确的密码?

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    可以、因此他们可以多次对 CPU1进行编程。

    密码正确。

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、

    我的问题是关于 CPU2。 他们是否也为 CPU2输入了正确的密码?

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    是的、他们为 CPU2输入正确的密码。  

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、将继续通过电子邮件进行进一步讨论。

    此致。、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现 Uniflash toll 有问题。 在对 CPU2和 CM 进行编程之前、工具未发出解锁操作、因此导致了问题。 我们已经向客户提供了补丁、它运行良好。