请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 您好:
请帮帮我。 我想生成 50K 周期 PWM、代码在这里、PWM 模块的基频 默认为100MHz

但是,生成 PWM 波的测量周期 为25K,
问题是什么? 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
请帮帮我。 我想生成 50K 周期 PWM、代码在这里、PWM 模块的基频 默认为100MHz

但是,生成 PWM 波的测量周期 为25K,
问题是什么? 谢谢