This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:支持 RTOS / BIOS

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1052989/tms320f280025-rtos-bios-support

器件型号:TMS320F280025

您好!

TI 是否为 TMS320F280025微控制器提供 RTOS / BIOS 端口?

如果没有、TI 是否计划这样做?

如果是、您能否提供相应快速入门指南或进一步说明的链接?

此致、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    我正在检查此问题、稍后会再与您联系。

    谢谢
    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    TI 目前为 TMS320F280025微控制器提供 FreeRTOS 端口。 该端口作为 FreeRTOS 支持包的一部分提供、该支持包与官方 FreeRTOS 包一起使用。 TI 网站上尚未提供此支持包、并根据要求提供。 这方面的网络版本计划在将来发布。

    谢谢
    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasudha、您好!

    我认为 FreeRTOS 端口内部存在错误。 您能否检查"portmacro.h"的以下行:

    #define portBYTE_alignment 4.

    我想应该将其设置为2、因为寻址是在这个 CPU 中按16位方式完成的。 因此、2字节表示32位。

    使用原始值会导致任务内部出现间歇断言

    谢谢、

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Markus。 我将检查此内容并返回给您。

    谢谢
    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasudha、您好!

    该端口同时在网站上是否可用? 如果不是、您是否也可以向我提供?

    谢谢、

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    请告诉我您是否能够访问该链接。

    谢谢
    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vesudha、

    谢谢你们。 现在等待代码。 ;-)

    此致、

    Erik