This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARUINVKIT:仿真软件

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1053971/tmdssolaruinvkit-simulation-softwares

器件型号:TMDSSOLARUINVKIT

您好!

我目前正在尝试使用 TI C2000 MicroSolar逆 变器开发套件、想知道是否有任何仿真软件或模块可用于对此套件进行进一步测试。 我们目前已使用 TI 开发套件资源文件夹中提供的 GUI 测试了该电路板、同时还提供了用户指南。 我们以前也在用户指南中模拟电路板、并在 Code Composer Studio 上安装了代码。 我们正在尝试从根本上查找将电路板作为仿真文件的工作文件(即 MATLAB 文件是如何的或 LT Spice 等)。 或者寻找一种方法来修改某些元件、以便在电路板上运行我们自己的实验。 如果有办法在电路板上运行个人实验、我们想知道该过程是怎样的以及什么(即、我们需要为电路板重新创建整个代码、还是可以使用预先存在的模板/原理图来帮助我们)? 如果无法在列出的实验之外运行任何实验并访问输出数据、请告知我们。

这是我们迄今为止用于仿真电路板的用户指南。  https://www.ti.com/lit/ug/tidu405b/tidu405b.pdf?ts=1636998585412&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

谢谢、

差  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、目前没有可用的仿真软件。

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当时是否有任何方法可以在给定文档之外测试电路板或对其进行更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在查看解决方案后、您可以随意更改电路板。