This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:GPIO 控制

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1057219/tms320f28379d-gpio-control

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、亲爱的团队:

在我的项目中、我将 GPIO34端口定义为如下输入。 首先、我的定义是否正确?

// GPIO34 an input

GpioCtrlRegs.GPBPUD.bit.GPIO34 = 0;   
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO34 = 0;  
GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO34 = 0;   

如何 控制 GPIO34端口是高电平(1)还是低电平(0)? 如果程序中的 GPIO34为高电平(1)、我将执行另一个操作。

以及如何将任何 GPIO 端口定义为输出。

Sinan、

谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sinan、

    是的、没错。 您还可以参阅 GPIO 设置示例、了解如何为 GPIO 配置不同的功能

    您可以使用 GPxSET、GPxCLEAR、 GPxTOGGLE 寄存器来控制引脚。

    我建议您尝试 SysConfig 工具、在该工具中可以在 GUI 中执行所有配置。

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veena

    我的问题得到了解决。 我感谢你。

    非常感谢您的反馈。

    还感谢 TI E2E 一如既往地提供快速支持。

    祝您度过美好的一天、时刻保持安全。

    Sinan、
    谢谢、致以诚挚的问候。