This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:ADC 分数时钟分频器勘误表详细信息?

Guru**** 2931520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1055413/tms320f280041-adc-fractional-clock-divider-errata-details

器件型号:TMS320F280041

我们最近更新了项目的所有工具、并注意到、ADC 时钟的2.5x 分频器选项已从库中删除、代码不再编译。 经过一些调查后、我们找到了包含以下内容的勘误表

"使用分数 SYSCLK 到 ADCCLK 分频器(由 ADCCTL2.预 分频域控制)已被证明会导致这个器件上的 ADC 性能下降"

"性能下降"到底意味着什么? 我们一直观察到 ADC 测量方面的一些问题、但在进一步调查之前、我们想知道这是否是勘误表中列出的性能下降所导致的。 它是否会导致转换错误增加、时序不一致或其他问题?

侧注:是否有任何文档列出了 CGT/driverlib/etc 版本之间的所有更改? 我很耗时去了解 DIV_2_5定义为何不再被识别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafal:

    小数分频器将导致 ADC 的线性度(INL/DNL)降低。  计时仍将保持一致/确定性。  

    您能评论一下为什么使用小数分频器吗?  通常情况下、以低于50MHz 的频率运行 ADCCLK 没有任何优势(例如、由于 ADC 未进行转换时、时钟不会运行、因此不会节省功耗)。  

    如果您对您看到的问题有一些更详细的描述、我一定可以帮助您调试 ADC 的性能问题。  性能问题的一些罪魁祸首是(1) ADCCLK、VDDA、VREFHI 等运行条件的问题、 甚至 SYSCLK (2)触发和读取时序问题(例如、触发 ADC 的速度快于处理样本或意外读取过期结果)、(3)驱动 ADC 输入问题(使用过高的输入阻抗、过高的带宽、 或 S+H 持续时间过短)。  (4)由其中一个 ADC 引脚上的过压或欠压导致的损坏

    在软件更改列表方面 、我同意这种情况听起来令人沮丧。  不过、我不确定我们提供的内容;我会请 SW 团队的人员发表评论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用40MHz ADC 时钟、因为它便于采样时序。  

    该产品是一种特殊用途直流/交流1.5kVRMS 逆变器、我们想知道、我们在 ADC 测量方面观察到的某些问题是否可能归因于"性能下降"。

    您是否有 INL/DNL 降级的数字图? 我们观察到非线性、以至于我们无法使用线性函数来执行校准、器件噪声很大、我们之前假设模拟前端有问题、但无法确定故障所在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafal:

    线性降级肯定不是灾难性的;可能是额外的2-4 LSB 线性误差?  

    您正在使用什么 S+H 时间?  如果您想增加 ADC 转换时间、通常添加额外的 S+H 时间更有意义、因为(1) S+H 时间的分辨率为1个 SYSCLK 周期、(2)添加 S+H 时间可以对输入进行额外的 R-C 滤波 (由于在输入端增加更多 R 或 C 会减慢稳定速度、因此需要额外的 S+H 时间)。

    您能否评论一下驱动 ADC 的前端的阻抗是多少以及您使用的 S+H 时间?  您可能会发现 https://www.ti.com/lit/an/spract6/spract6.pdf 对您自己进一步分析输入前端很有用。