This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:10分钟内差分电压变化1mV、但 ADC 漂移约为100LSB

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1056433/tms320f28388d-the-differential-voltage-change-by-1mv-in-10-minutes-but-the-adc-drifts-upward-migration-about-100-lsb

器件型号:TMS320F28388D

您好:

当,使用28388,的 ADC 时,我有问题,请帮我

原理图如下所示。

ADC 处于 差分模式  


我     ?了大约1.6566v,差分电压在10分钟内变化了1mV、但 ADC 漂移上升大约为100LSB、这的原因是什么

非常感谢

        图2 :ADC 的结果寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、He He、

    您是指共模电压增大还是差分电压增大?

    例如、增加1mV 的共模为:

    • VREFHI = 3.0V
    • VIN+从2.000V 移至2.001V
    • VIN-从1.000V 变为1.001V
    • ----
    • VIN 共模电压从1.500V 变为1.501V
    • 差分输入电压在4.000V 时保持不变;预计转换不会发生变化

    例如、增加2mV 的差分输入电压为:   

    • VREFHI = 3.0V
    • VIN+从2.000V 移至2.001V
    • VIN-从1.000V 变为0.999V
    • ----
    • 在 这两种情况下、VIN 共模均为1.500V
    • 差分输入电压范围为4.000V 至4.002V
      • 转换结果预计将从(4.000V/6.000V)*65536 = 43691更改为(4.002V/6.000V)*65536 = 43713

    您能否确认输入共模是否满足(VREFHI /2)+/- 50mV 所需的运行条件?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,  Devin Cottier,

    谢谢

    •  差分电压增加  1mV ,  但 ADC 向上漂移约为100LSB
    • 我测量了电压、共模电压 大约为2.48v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、He He、

    如果共模电压超出指定的工作条件、则预计 ADC 将无法正常工作。  如果 VREFHI 为2.5V、则共模电压需要大约为1.25V。  如果 VREFHI 为3.0V、则共模电压需要大约为1.65V。