This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:可采用工业以太网/IP

Guru**** 2390745 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D, C2000WARE, AMIC110, TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1050458/tmdscncd28388d-industrial-ethernet-ip-possible

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件: C2000WAREAMIC110TMS320F28388D

尊敬的所有人、现在我正在使用 TMDSCNCD28388D 板获取 EtherCAT 从站。 这也是可能实现的

板载 EtherNet/IP 从站? 或者 TI 是否有其他方式来构建 EtherNet/IP 从站? 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这一问题的专家已不在办公室,请在下星期三之前答复。  

    谢谢、  

    Anu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    您可以使用   TMDSCNCD28388D 板运行 TCP/IP 堆栈示例。 您可以参考 C2000Ware 中提供的示例、该示例位于 C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\libraries\communications\ethernet/third_party/lwip\examples\enet_lwip  

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    感谢您提供这些信息。 我看了一下这个、但这个示例没有解决我的问题。 我的意思是以太网/IP =工业协议。 请浏览 https://en.wikipedia.org/wiki/EtherNet/IP ,您能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、  

    我们确实支持 TCP/IP 和 UDP,但我们没有任何采用通用工业协议的以太网示例。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    我不确定这篇文章是否在正确的位置。 我查找了其他 TI EtherNet/IP 解决方案。 我发现、借助 Sitara AMIC110、可以找到采用 EtherCAT、EtherNet/IP 和 Profinet 的解决方案。 但该 CPU 没有我的应用所需的 C2000 MCU。

    我的问题:

    1.我不确定以太网/IP 需要多少 CPU 功率。 考虑使用 Sitara AMIC110中的 EtherNet/IP 协议栈 并将其实施到 TMS320F28388D CPU。 可能吗?

    2.当我使用 AMIC110并将其连接到另一个 C2000 MCU 时,是否需要 AMIC110上的 DDR3 RAM?

    此致

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、  

    请您将此问题发布到以下论坛

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum

    很遗憾、我没有 AMIC110方面的专业知识来回答您的问题。

    此致

    Siddharth