大家好、
使用28388D controlCARD (版本 B)上的 SCIA 与 PC 串行端口进行通信、配置如下:
controlCARD 通过基于 UT3232芯片的 SCI 通信电路(3.3V 供电)直接插入客户自己的接口板;计算机 USB 通过 USB 转串口连接到芯片。 芯片的输出被连接至 controlCARD 上的 GPIO35、GPIO36、并且引脚被配置为 SCIA_RX。 SCIA_TX;接收来自计算机串行调试器的信号。
controlCARD 的5V 电源来自接口板、GND 信号也连接到接口板上金手指上各个点的 GND 信号。
通过示波器检查从 UT3232芯片传输到控制卡的 SCIA_RX 信号(即28388D 要接收的信号)、存在一些问题:
如果 controlCARD 未插入接口板、则每次通过串行接口调试软件多次发送相同的数据集(一次发送5个字节)时、波形基本相同、因此数据传输完全相同。
但是、当在插入 controlCARD 后在同一位置测试 SCIA_RX 信号时、每次在28388上运行程序时、显示的波形都有很大不同、并且每次接收到不同的数据。 发送的数据实际上是相同的。
客户怀疑它与硬件相关。 客户还尝试使用 controlCARD 上的3.3V 电压为接口板上的 UT3232芯片供电、但问题仍然存在。
您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。
此致、
樱桃