您好、专家、
我的客户在 ESS 项目中使用 F28069。
最近、他们发现其中一种电流感应不准确、因此无法通过测试。
他们可以看到200张图片的2张图片。 异常 AD 通道为 ADCINA7、不与任何其它信号复用。
至于硬件、它们使用外部3.0V 作为 ADC 基准。 电路如附件所示。
e2e.ti.com/.../ADC-Reference-circuit-and-ADC-sample-circuit.docx
至于软件,我检查了它们的代码,它们执行 了如勘误表所述的 AdcOffsetSelfCal()函数。 因此它们可以满足单个整流偏移误差规格。
采样窗口为13+1=14 ADCCLK。

因此 TUE (总未调整误差)=sqrt (INL^2+偏移误差^2+增益误差^2)=sqrt (4^2+20^2+40^2)=44LSB。
但我要求客户测试 ADC 值并给出结果。 它显示了良好器件和不良器件的误差均大于44LSB。
他们还进行了 ABBA 测试。 它显示了不良电路板上的良好器件可以通过测试。 并且误差小于不良器件。
附加了测试数据。
e2e.ti.com/.../F28069-ADC-issue.xlsx
我的问题是、为什么我们无法满足提供的数字数据表?
以及其他 ADC 通道具有可通过测试的更佳性能的原因。
BR
Emma