This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:TMS320F28035 PAGQ 的模拟输出、用于测量燃油油位

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, DAC7715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1055606/c2000ware-analog-output-from-tms320f28035-pagq-to-measure-fuel-level

器件型号:C2000WARE
主题中讨论的其他器件:TDC1000DAC7715

各位专家、您好!

我正在使用 TDC1000和 C2000 (TMS320F28035PAGQ)开发基于超声波的车辆燃油油位测量仪表。 我需要获取电压(模拟)输出作为 C2000的燃油油位。 我可以使用什么端口来获取 C2000中的模拟输出。 请在这方面帮助我。

谢谢你。

Fayas Farook

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fayas、

    F28035器件没有内部 DAC、但您可以使用 PWM 和低通滤波器来创建一个 DAC。 本应用手册-> https://www.ti.com/lit/an/spraa88a/spraa88a.pdf?ts=1637594818719对该过程进行了说明

    但是、如果您尚未完成设计、我建议您考虑改用我们的较新器件之一、该器件具有内部模拟 DAC、例如 F28003x。 如果您有更多问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是否有任何与  F28035兼容的 DAC IC 可供我使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    DAC7715 IC 可以与  F28035 MCU 一起用于 AD 转换、也可以推荐其他 DAC IC 吗? 请就此向我提供建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fayas、

    由于通信是 SPI、因此 DAC7715看起来应该正常工作。 我无法推荐 DAC、因为我不知道您的要求、但您可以使用 TI 产品选择工具来实现此目的-> https://www.ti.com/data-converters/dac-circuit/overview.html。 您可以使用该工具筛选出您要查找的内容。 只需确保您选择的 DAC 通过 SCI、SPI、I2C 或 LIN 进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    感谢您的支持。 在我的电路中、我已经使用了 SPI、因此我计划将另一个 SPI 用于 DAC 芯片。 我想知道、SPI CLKA 对于两个 SPI 是否通用。 我的设计中已占用 SPI CLKA。 我还需要 DAC 芯片的时钟信号。  可以共享 SPI CLKA 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fayas、

    每个实例的 SPI 时钟是独立的。 SPIA 的时钟不能与 SPIB 的发送引脚一起使用。 因此、您可以在引脚说明表中看到、我们提到 SPIB 仅 在 PN 封装上可用。 您能否选择使用不同通信协议的 DAC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的支持。 我将 MCU 更改为 PN 封装。