This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tms320f2808pza

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1057313/tms320f2808pza

大家好!
我对 µC TMS320F2808中的 SCI 接口有疑问。
我有一个基于这个 μ µC 构建的器件、但是当通过 RS232/UART 转换器连接到它时、它不响应。
默认情况下是否禁用此接口并应将其激活?
感谢您的回答。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanislawe、

    Unknown 说:
    此接口是否默认为禁用状态,是否应激活?

    您正在使用定制板吗?  

    [引用 userid="505869" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1057313/tms320f2808pza "]通过 RS232/UART 转换器连接到它时,它不响应。

    您是否设置了正确的引脚复用? SCI RX/TX 引脚与其他信号进行多路复用、因此您必须设置正确的多路复用选项。  

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marlyn  

    感谢你的答复。 您能不能解释一下我在这些焊盘上是弱的。 

    此致、

    STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanislawe、

    是的、您能否附上初始化代码和 sci 安装代码。 我可以检查 GPIO 是否有正确的复用引脚、并告诉您如果不正确、如何更改它。  

    此致、

    Marlyn