This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:确认您是否会生成具有和不具有极性标记的以下器件型号 TMS320F2812。

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1053180/tms320f2812-confirm-whether-you-would-produce-the-below-part-tms320f2812-both-with-and-without-polarity-marking

器件型号:TMS320F2812

确认您是否会生成具有和不具有极性标记的以下部件。

在部件上具有极性蚀刻的部件是 TMS 320F2812ZHHA CG-8ACKSKW G1、带金色蚀刻。

不带极性标记蚀刻的部件为 TMS 320F2812ZHHA CEL-08AEHRW G1、采用银色蚀刻技术。

我们可以同时使用这两个器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Firnas、  

    这非常有趣。 我必须与其他几个团队联系、以确定可能存在哪些标记差异。 日期代码看起来可能完全不同。 只要我了解更多信息、我会尽快回复您。

    1. 请提供两个装置的图片。
    2. 请提供这些器件的购买位置。
    3. 您是否具有对设备的仿真访问权限?
      1. 如果是、 可能会要求您读取一些器件寄存器。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Firnas、

    您是否能够获得两台设备的图片? 如果您不愿意在公共论坛中分享任何请求的信息、我们可以让此讨论离线进行。

    我将向您发送一个朋友请求、以便我们可以通过 E2E 继续对话。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    请找到我的回复;

    请提供两个装置的图片。 -->请参阅以上图片

    请提供这些器件的购买位置。 --> Good Time Electronics

    3.您是否具有对设备的仿真访问权限?  ->是的,我们有仿真器访问

     答:如果是 、可能会要求您读取一些器件寄存器。 -->

    请指定我们需要读取的所有寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在等待内部团队的回复、并将在我了解更多信息后立即做出回应。

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    今天能否获得您的反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Firnas、

    根据您提供的信息、银色标有的商品很可能是假冒商品。 我试图直接联系我们的假冒产品团队、并直接获得您需要的答案、但我尚未收到他们的回复。

    由于您今天需要回复、请参阅以下帖子。 TI 仅通过授权经销商支持验证请求。  

    https://infolink.sc.ti.com/business_rooms/tmg/quality/b/worldwide-quality-tools-for-sales/posts/ti-anti-counterfeit-policy

    如果您有所需的信息、我建议您直接在此处提交申请。

    https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/anti-counterfeit.html 

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cody、

    您是否收到过来自假冒产品团队的任何反馈?

    我们收到的部件没有极性标记,通过测试。

    是否可以使用它们? 请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Firnas、

    我没有收到团队的任何消息、如果您需要他们进行验证、我建议您提交申请、但如果他们返回我、我会随时向您提供最新信息。 请注意、这不是通常的支持渠道、如果您希望获得最及时的支持、请使用上面的链接。

    如前所述、该器件看起来好像是假冒器件、这意味着我们无法控制该器件或用于制造该器件的流程。 我无法评论该器件是否符合我们的数据表规格、尤其是在工艺、电压和温度方面。

    请注意、在生产过程中、器件会经过广泛的测试和严格控制的封装过程。 由于我无法从我们的铸造厂到您的收据跟踪此装置、因此我不知道相关器件是做了什么或没有经过什么。 老实说、根据所提供的信息、我甚至无法确认这是源自我们的铸造厂。

    引用上面链接的反假冒声明、"许多假冒产品具有与 TI 正品产品上的标记和标签类似的标记和标签、从而使客户相信他们是真实的。 但是,假冒产品不是按照 TI 的标准制造、包装、标记、存储或发货的,它们会带来相当大的性能、安全和可靠性风险。 

    我怀疑反假冒团队想要跟踪器件的来源、并在 TI 测试器件、但我无法评论其程序或政策。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Firnas、

    您是否成功地与反假冒团队联系?

    我还没有从内部渠道听到我的声音、他们很少需要这么长时间才能回应。 我们将继续对它们执行 ping 操作。

    此致、
    Cody