This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:如何打开 iddk.PCB 和 iddk.sch?

Guru**** 2514265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1057345/tmdxiddk379d-how-can-i-open-up-the-iddk-pcb-and-iddk-sch

器件型号:TMDXIDDK379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

路径 C2000Ware_MotorControl_SDK_3_02_00_00\solutions\tmdxiddk379d\hardware\IDDK_HwDevPkg_R2.2.1

有 IndustrialDrivesKit-FG[R2.2.1]PCB 和 IndustrialDrivesKit-TL[R2.2.1].sch?


我尝试使用最新版本的 Siemens PADS Standard vX.2.10将其打开、但 PADS Layout 通知我" PCB 与我的软件 vX.2.10不兼容"

我该怎么办?

我应该安装什么软件版本? 或者、我还有其他方便的方式打开这两个文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它使用快速 PCB 和原理图软件完成、可从他们的网站下载。

    www.expresspcb.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您知道 IDDK 设计的 ExpressPCB 版本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    7.0.2.但我想您可以使用经典版本。