This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:为 F28M36P63C2提供功能安全支持

Guru**** 2387960 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, F28M36P63C2, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1057153/f28m36p63c2-functional-safety-support-for-f28m36p63c2

器件型号:F28M36P63C2
Thread 中讨论的其他器件:C2000WAREcontrolSUITE

您好!

我正在研究使用 F28M36P63C2微控制器的系统能否实现 SIL2级功能安全。 如果可以达到 SIL2、您能否给我提供一些简短的信息、尤其是因为有一组 TI 微控制器已经过认证或能够达到 SIL2/3? 令我担忧的还有不再受支持的 controlSUITE 的状态。 但是、根据网站(https://www.ti.com/tool/C2000WARE?baseDir=C:/ti/controlSUITE/~cs_desktop/controlSUITE)、新的 C2000Ware 库不支持 F28M36P63C2。 我想验证 C2000Ware 是否可与为 F28M36P63C2微控制器编写的固件配合使用。 如果没有、是否还有其他支持 F28M36P63C2的库仍在更新中?

此外、安全编译器资质审核套件似乎不再支持我们的微控制器(https://www.ti.com/tool/SAFETI_CQKIT)。 情况也是如此、还是可以将其实际用于 F28M36P63C2?

好的、

Lukasz B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukasz:

     F28M36x 内容  仅在 controlSUITE 中提供、没有更新计划、C2000Ware 中不支持。  

    关于编译器支持,将请求编译小组回答您的查询。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    感谢您的告知。 我将等待一些有关使用安全编译器的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukasz:

    好的、然后将与编译器相关的查询转发给编译器团队。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="506000" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1057153/f28m36p63c2-functional-safety-support-for-f28m36p63c2 "]安全编译器资质审核套件似乎不再支持我们的微控制器

    安全编译器资质审核套件并非特定于器件、而是特定于您用于构建程序的编译器。  您的器件上具有 C2000和 Arm CPU 内核、并且提供了适用于这两种编译器的套件。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    感谢你的帮助。 这回答了我的问题。 我只感到困惑的是、F28M36xx 未列在 ARM_SAFETI_CQKIT_RV 编译器支持的器件中

    最棒的

    Lukasz