This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:更改项目的 SysConfig

Guru**** 2603695 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1056156/tms320f28388d-changing-the-sysconfig-of-a-project

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

您好!

我在 CCS 中有一个项目需要 SysConfig 的版本1.11.0。 但我的系统主要使用 SysConfig 1.10.0版。 因此、当我尝试构建它时、会给我带来错误。 我已将新版本文件复制到 CCS11.0\ccs 文件夹。 如何 使用新的 C2000 SysConfig 工具。

谢谢、此致、

步进

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stevin、

    感谢您使用 E2E 论坛。 CCS 和 C2000ware 下载中应已包含最新版本的 SysConfig。 请确保您使用的是 CCS 和 C2000ware 的最新版本。 如果需要、您可能需要全新安装 CCS 11.0、确保在安装过程中检查任何与 SysConfig 和 C2000相关的选项。 之后、您可以将项目导入到新版本的 CCS 中、并尝试再次编译您的 syscfg 项目。 如果您能够解决此问题、请告诉我。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    事情是,我收到了一个软件的测试版,该软件目前尚未发布。 因此、所使用的 SysConfig 也未分发、因此更新或安装新的 SysConfig 不起作用。 默认情况下、我的 CCS 使用版本10、我想知道如何将其更改为我手中的版本11。

    请查看 TI 的"如何使用"说明。

    谢谢、此致、

    Stevin Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stevin、

    感谢您向我提供有关该内容的最新信息。 我正在采购最新的测试版补丁、以便我自己测试。

    同时、通常在应用修补程序时、您希望确保覆盖/替换现有文件、因此请确保在出现提示时选择该选项。 复制您收到的补丁文件夹并将其粘贴到 CCS 安装位置、确保粘贴到与补丁文件夹同名的文件夹的父文件夹中。 如果并非所有文件都包含一个文件夹、而是包含多个文件和文件夹、则只需将它们复制并粘贴到包含所有匹配文件和文件夹名称的父文件夹中。

    您应该会收到提示、询问您是否要替换/合并文件夹。 确保选择用于合并文件夹并覆盖同名文件的选项。 应针对您提供的文本文件中的选项3和4执行此操作。

    当我在自己的计算机上获取 SysConfig 补丁时、请告诉我这是否有帮助。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stevin、

    感谢您的耐心。 我能够采购该补丁、并将其安装在我自己的 C2000ware 和 CCS11目录中。 请确保使用类似7zip 的程序提取文件。 使用 Windows 文件资源管理器时、我收到有关"文件路径过长"的错误、但使用7zip 解决了此问题。 此外,在将文件从修补程序复制到目录时,请确保正在对文件进行拖放或复制粘贴。 出现以下提示时,请确保您正在替换目标中的文件。

    之后、我按照指令启动了 CCS 并导入了一个 driverlib 示例。 我没有收到您的错误、而是收到多个声明的文件错误、通过参阅以下文章 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1027831/tms320f280025c-sysconfig-v1-9-0-build-errors-after-upgrading-from-v1-8-1即可解决该错误

    之后、我能够测试该示例、没有遇到任何问题。 我不确定是什么导致了您的问题。 我建议按照以下步骤操作、并确保 SysConfig 1.11显示在您的 CCS 目录中。  

    打开项目属性

    选择 CCS General -> Products 选项卡

    选择 SysConfig、单击"Edit..."

    单击首选项链接

    在 Product Discovery path (产品查找路径)下:  将路径添加到 SysConfig 1.11.0安装目录

    如果未出现此问题,则可能需要尝试重新安装此修补程序。  

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您的努力。 我的问题现已解决。  

    此致、

    Stevin Martin