This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:关于 F280039C X1引脚

Guru**** 2528860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1056451/tms320f280039c-about-f280039c-x1-pin

器件型号:TMS320F280039C

各位专家、您好!

在 INTOSC1上运行 F28003x 时、X1引脚是否需要下拉电阻器?

 当使用 INTOSC1运行 F28004x 时、 X1端子需要一个1k Ω 下拉电阻器。  

F28003x 的 DS 没有此说明。 我想知道 F28003x 是否需要这个。  

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、您好!

    否、F28003x 没有此要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank - San、

    感谢你的答复。

    我明白了。

    最棒的酒店
    Sasaki