This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:LAUNCHXL-F28379D 与放大器之间的差异;TMDSDOCK28379D

Guru**** 2815315 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28379D, LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1057085/launchxl-f28379d-difference-between-launchxl-f28379d-tmdsdock28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:TMDSDOCK28379D

大家好、

我正在从 Matlab 模型生成代码来控制 PMSM 电机。

我之前在  HIL 仿真中使用 TMDSDOCK28379D 板来控制 PMSM 电机

现在、我将使用 LAUNCHXL-F28379D 板来控制 HIL 仿真中的同一 PMSM 电机、但控制算法无法按预期工作。

我已根据晶体频率的差异对模型进行了更新、同时验证了 IO (电流感应和 PWM)。

我正在使用 OPAL-RT 仿真套件来仿真 PMSM 电机。

我知道我提供的信息非常模糊、但有关如何调试此问题的任何信息都将非常有用。

谢谢、此致、

Aniket M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aniket:

    [引用 userid="478486" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1057085/launchxl-f28379d-difference-between-launchxl-f28379d-tmdsdock28379d "]我已根据晶振频率的差异对模型进行了更新,并验证了 IO (电流感应和 PWM)。

    LAUNCHXL-F28379D 使用10MHz 外部晶体、而 TMDSDOCK28379D 使用20MHz 晶体。 您是否已经对 SYSCTRL 配置进行了正确的更改以反映此差异?

    要获得 Matlab 仿真帮助、我需要将问题传递给另一位专家。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniket、

    为了补充 Kevin 所说的内容、如果您在 Simulink 中打开硬件设置、则应该会有一个 F28379D LaunchPad 下拉选项、该选项应处理您提到的 controlCARD 与 LP 之间的差异。  您是否可以确认您进行了此更改?

    最棒的

    Matthew