This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:同步两个 DSP

Guru**** 2589330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1053138/tms320f28379d-synchronizng-two-dsps

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我们有一个需要48个 PWM 信号的电源转换器。 所有这些 PWM 都必须同步。 由于不能从一个 DSP 生成全部48个 PWM、因此需要两个 DSP。

是否可以以某种方式同步两个 DSP。 转换器的开关频率为150kHz。 来自一个 DSP 的时钟信号是否可以发送到另一个而不 会被噪声破坏。

请告诉我 同步两个 DSP 的最佳方法。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用 EPWMSYNCO 和 EPWMSYNCI 同步两个 DSP 的 ePWM 模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     EPWMSYNCO 信号能否在第一个 DSP 的某些 GPIO 引脚中生成、然后通过某条线缆连接到另一个 DSP 的某些 GPIO 引脚。  

    我在哪里可以获得有关这方面的更多详细信息。

    此外,当开关频率为150kHz 时,此信号不会因噪音而受损。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRM 中记录了 EPWMSYNCO、EPWMSYNCI。 您可以将任何具有输入 XBAR5或6的 GPIO 用于 EPWMSYNCI。

    对于 EPWMSYNCO GPIO 连接、请参阅数据表中的 PinMux 信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将尝试一下。

    由于我们传输的信号大约为100kHz、是否最好使用以太网电缆/USB 电缆将该信号传输到其他 DSP、以避免因噪声而损坏。

    我们可以迁移到28388D DSP 以进行以太网通信。

    请告诉我您的观点。

    非常感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两块电路板的距离有多远?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个 DSP 并排、 相距可能为4-5英寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该可以、您是否对此进行了测试?