This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:I2C 外设时钟

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1057205/launchxl-f28379d-i2c-peripheral-clocking

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

尊敬的先生/女士:

如果 I2caRegs.I2CPSC.all = 6;。 I2C 外设时钟是如何设置为7-12MHz 的、我无法了解相关关系以及时钟频率是如何降低的??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够理解 SYSCLK 和 I2CCLK 之间的关系。 请帮助我理解这一点。

    谢谢、此致  

    Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我在键入时出错了。 请帮助我了解这一点。 我无法理解 SYSCLK 和 I2CCLK 之间的关系。  

    谢谢、此致  

    Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、

    下面显示了 I2C 模块时钟频率和 SYSCLK 时钟之间的关系。 此代码段取自 F28377Dx TRM。

    如果 SYSCLK = 200MHz

    I2CPSC 应设置为19以实现10MHz I2C 模块时钟频率。

    此致、

    曼诺伊